Spielregeln

Hier finden Sie die Spielregeln – informieren Sie sich jetzt!

Sie tippen die Ergebnisse aller Spiele vom ersten bis zum letzten Spieltag. Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln und Gesamtsieger zu werden. So funktioniert es:

Tippabgabe

Sie können bis zum offiziellen Anpfiff der jeweiligen Partie tippen. Maßgeblich ist die auf der Seite "Tippen" angegebene Anstoßzeit. Danach wird die Tippabgabe automatisch geschlossen – auch bei verspätetem Spielbeginn. Ihr Tipp ist nur gültig, wenn für beide Teams eine Torzahl eingetragen ist.
Gewertet wird das offizielle Endergebnis.
Relegationsspiele sind von der Punktewertung ausgeschlossen.

Spieltage

Ein Spieltag umfasst mehrere Spiele – unabhängig vom Kalendertag. Welche Partien zu einem Spieltag gehören, sehen Sie auf der Seite "Tippen".
In der Regel spielt jede Mannschaft pro Spieltag genau einmal. Bei einer WM oder EM zählen auch die Finalrunden (Achtelfinale, Viertelfinale usw.) als Spieltage.

Punktevergabe

Für jedes richtig getippte Ergebnis (Tendenz, Tordifferenz oder exaktes Ergebnis) erhalten Sie Punkte:

Richtige Tendenz Richtige Tordifferenz Exaktes Ergebnis Mit Joker
2 Punkte 3 Punkte
Gilt auch für Unentschieden
4 Punkte Die Punkte werden verdoppelt

Beispiele Punktevergabe in der Einzelwertung

Spielergebnis Tipp Ihre Punkte Erklärung
2:1 2:1 4 Exaktes Ergebnis: volle Punktzahl
2:2 2:2 4 Exaktes Ergebnis: volle Punktzahl
2:1 3:2 3 Richtige Tordifferenz
2:1 2:0 2 Richtige Tendenz
2:1 1:2 0 Falsche Tendenz: 0 Punkte
0:0 1:1 3 Richtige Tordifferenz (auch bei Unentschieden)
2:1 2:1+Joker 8 Exaktes Ergebnis und Joker: doppelte Punktzahl

Die Rangliste zeigt den Punktestand aller Teilnehmenden in absteigender Reihenfolge.

Joker

Ein Joker verdoppelt Ihre Punkte für ein Spiel. Pro Spieltag können Sie genau einen Joker auf genau eine Partie setzen. Insgesamt können Sie in 34 Spielen Ihre Punkte verdoppeln.

Extra-Tipps

Die Punkte aus den Extra-Tipps werden dem regulären Punktekonto gutgeschrieben, sobald die jeweiligen Ergebnisse feststehen – in der Regel erst nach dem letzten Spieltag. Wie viele Punkte pro richtiger Antwort vergeben werden, sehen Sie auf der Extra-Tipps-Seite.

Wichtig: Extra-Tipps werden bis zum 29.08.2025 um 20:30 Uhr Uhr angenommen.

Tipp-Gemeinschaft

Jeder Spieler kann Tipp-Gemeinschaften gründen oder in solche eintreten, jedoch nur bis zum Beginn der Rückrunde. Ab diesem Zeitpunkt ist das Gründen, Wechseln sowie das Verlassen von Tipp-Gemeinschaften nicht mehr möglich. Es gibt offene (ohne Passwort) und geschlossene (mit Passwort) Gemeinschaften. Sie erhalten einen besseren Überblick, wenn Sie sich bei der Tipp-Übersicht und bei der Rangliste nur die Mitglieder Ihrer Gemeinschaft anzeigen lassen.

Berechnung der Rangliste

Sie können mit Kollegen oder Freunden eine Tipp-Gemeinschaft gründen. Zusätzlich treten Sie gegen andere Tipp-Gemeinschaften an. Für die Wertung werden pro Spieltag alle Punkte aller Mitglieder addiert und durch die Anzahl der Mitglieder geteilt. Die Rangliste wird nach der erzielten Gesamtpunktzahl sortiert.

Beispiele Punktevergabe in der Tipp-Gemeinschaft

Spieler der TG Spieltagspunkte
Tipper 1 15
Tipper 2 7
Tipper 3 11
Tipper 4 3
Tipper 5 18
Gesamt 54

Die Punkte aller Mitglieder einer Tipp-Gemeinschaft (TG) werden addiert. In diesem Beispiel sind das 54 Punkte. Diese werden durch die Anzahl der Mitglieder (5 Tipper) geteilt. Das ergibt 10,8 Punkte, mit denen die TG in die Spieltagswertung eingeht.

Der jeweilige Punktestand wird für jeden Teilnehmer in einer nach dem Punktestand sortierten Rangliste dargestellt.

Zu den FAQs