Gewinne

Hier finden Sie alle Gewinne und Preise – schauen Sie gleich mal rein!

Gewinne

Teilnahmebedingungen

  • Allgemeines
  • Das Tippspiel wird betrieben von: Adolf Würth GmbH Co. KG, Postfach, 74650 Künzelsau (im Folgenden „Würth").
  • Ein Nutzer („Sie") im Sinne dieser Teilnahmebedingungen ist, wer die Dienste und Leistungen dieses Tippspiels nutzt.
  • Das Mitspielen als Nutzer im Tippspiel ist kostenlos, es muss kein Geld-Einsatz für die Tipp-Abgabe geleistet werden. Der Nutzer trägt die auf seiner Seite entstehenden Kosten für die Nutzung eines Tippspiels, wie z.B. die Kosten für den Zugang zum Internet oder für die Übertragung von Daten, selbst.
  • Teilnahme und Registrierung
  • Es sind ausschließlich Personen mit Wohnsitz in Deutschland teilnahmeberechtigt.
  • Für das Tippspiel ist zur Teilnahme eine einmalige Registrierung und die Erstellung eines Nutzerkontos notwendig. Mit der Registrierung zum Tippspiel akzeptiert der Nutzer die Teilnahmebedingungen, den Datenschutz und die AGB und willigt damit in ein Nutzungsverhältnis ein. Würth ist berechtigt Nutzerkonten zu sperren oder zu löschen, sofern bösartige, böswillige oder eine sonstige nicht vorgesehen Verwendung des Tippspiel Kontos (z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen) gemeldet wird beziehungsweise während des Betriebs auffällt. Das Nutzungsverhältnis wird damit beendet. Sämtliche gewonnene Punkte auf gelöschten Konten (siehe Ziffer 2) verfallen unwiederbringlich. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Die Registrierung eines Nutzers kann durch Würth ohne jegliche Begründung abgelehnt werden.
  • Nutzerkonten sind nicht übertragbar und dürfen Dritten nicht zur Nutzung überlassen werden. Es ist nur eine Teilnahme pro Tippspiel je natürlicher Person zulässig.
  • Jeder Nutzer des Tippspiels erklärt sich damit einverstanden, dass sowohl sein Benutzername als auch sein Avatar-Bild innerhalb des Tippspiels an verschiedenen Stellen dargestellt wird und für jeden einzusehen ist.
  • Jeder Nutzer kann jederzeit sein eigenes Nutzerkonto vollständig löschen. Sämtliche von ihm eingegebenen Daten, seine Tipps, sein Punktekonto und weitere im Rahmen des Tippspiels zum Nutzer gespeicherten Daten werden dann unwiederbringlich gelöscht. Ein Login mit den Nutzerdaten ist dann nicht mehr möglich und der Nutzer müsste sich bei einer erneuten Teilnahme neu registrieren.
  • Würth behält sich vor, das Tippspiel zu einem beliebigen Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden. Insbesondere wird dann von einer Beendigung des Tippspiels Gebrauch gemacht, wenn aus technischen Gründen (wie der Erkennung von Malware oder Viren im Computersystem, jedweder Manipulation oder von Fehlern in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine sichere und ordnungsgemäße Durchführung des Tippspiels nicht weiter gewährleistet werden kann. Es besteht dabei keinerlei Anspruch seitens der Nutzer auf die Wiederaufnahme des Betriebs und Wiederherstellung der Daten des Tippspiels.
  • Das Tippspiel hat keinerlei Laufzeitbegrenzung, kann aber jederzeit durch eine der in Position 2.6 beschriebenen Umstände beendet werden.
  • Info-Newsletter
  • Der Info-Newsletter kann von jedem Nutzer optional abonniert werden und informiert personalisiert über die vom Nutzer erzielten Punkte des jeweils abgelaufenen Spieltages und stellt die Verbesserung oder Verschlechterung innerhalb der Rangliste dar. Weiterhin werden alle Spielergebnisse dargestellt.
  • Der Nutzer kann den Info-Newsletter jederzeit in der Bearbeitung des Profils abmelden.
  • Der Info-Newsletter kann Werbebanner oder andere Werbemaßnahmen enthalten, die nicht deaktiviert werden können.
  • Durchführung und Abwicklung
  • Für jeden Nutzer ist ein Punktekonto eingerichtet, welches den aktuellen Spielstand verwaltet und den Spielregeln unterworfen ist.
  • Dem Nutzer werden Punkte auf sein Punktekonto gutgeschrieben, deren Anzahl sich aus den Spielregeln ergeben. Punkte können nicht an Dritte oder andere Nutzer übertragen werden und gelten nur für jeweils eine Liga. Jeder Nutzer beginnt mit einem Punktestand von null Punkten.
  • Würth behält sich vor, die Spielregeln ohne gesonderte Benachrichtigung abzuändern.
  • Würth behält sich vor, die Punktestände von Nutzern manuell anzupassen, sofern technische Probleme oder Manipulationen festgestellt werden oder Begegnungen ausfallen oder verschoben werden.
  • Gewinnspiel
  • Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Teilnahme und Registrierung am Tippspiel nach Ziffer 2 notwendig. Alle Nutzer, die nach Ziffer 2 am Tippspiel teilnehmen und registriert sind, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel findet sowohl unter den Einzelnutzern statt, als auch mit Tipp-Gemeinschaften. 
  • Es gibt drei Arten von Gewinnen: Gewinne nach Rangliste am Ende der Saison (Einzelspieler und Tippgemeinschaften), wenn das letzte Spiel abgeschlossen ist. Diese Gewinne werden nach Beendigung der Saison nach Ranglistenplatzierung vergeben. Herrscht Punktegleichheit, so findet die Berechnung der genauen Platzierung gemäß einer Berechnung nach folgenden Faktoren statt:
    1. Anzahl der exakt getippten Spiele 2. Anzahl der Punkte durch Joker 3. Anzahl der korrekten Tordifferenz samt Tendenz.
    Sollte danach weiterhin Gleichheit herrschen, so entscheidet das Los. Wichtig: Damit eine Tippgemeinschaft gewinnberechtigt ist, muss die Gruppe an jedem Spieltag aus mindestens fünf Personen bestehen. Um Mehrfachgewinne durch denselben Gründer zu vermeiden, gilt: Ist ein Tipper Gründer mehrerer Tippgemeinschaften, wird bei der Gewinnvergabe ausschließlich die bestplatzierte dieser Tippgemeinschaften berücksichtigt. Alle weiteren von demselben Tipper gegründeten Tippgemeinschaften bleiben unberücksichtigt, wodurch nachfolgende Platzierungen entsprechend aufrücken. Die Teilnahme am Tippspiel hat nach den Grundsätzen der Fairness und Chancengleichheit zu erfolgen. Jegliche Form der Manipulation, Umgehung der Teilnahmebedingungen oder missbräuchlichen Einflussnahme auf den Wettbewerb ist untersagt. Das gezielte Anwerben oder Hinzufügen von Teilnehmern mit dem Zweck, die Gewinnchancen einer Tipp-Gemeinschaft künstlich zu erhöhen oder den Wettbewerb zu beeinflussen, ist unzulässig. Bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, einzelne Teilnehmer oder gesamte Tipp-Gemeinschaften vom Gewinnspiel auszuschließen. Bereits erzielte Gewinne können aberkannt werden. Der Veranstalter ist berechtigt, Verdachtsfälle zu prüfen und nach pflichtgemäßem Ermessen über Maßnahmen zu entscheiden. „Match of the Day" Gewinne werden unter Tippern ausgelost, die die meisten Punkte für das jeweilige Spiel erzielt haben. Ein gesetzter Joker ist für die Ziehung „Match of the Day" nicht relevant. Der Joker zählt nur für die "normale" Tipprunde. Die dritte Art von Gewinnern sind die Spieltagssieger. Einzelspieler, die an einem Spieltag die meisten Punkte holen, werden als Spieltagssieger gekürt. Herrscht Punktegleichheit, so findet die Berechnung der genauen Platzierung gemäß einer Berechnung nach folgenden Faktoren statt: 1. Anzahl der exakt getippten Spiele 2. Anzahl der Punkte durch Joker 3. Anzahl der korrekten Tordifferenz samt Tendenz. Sollte danach weiterhin Gleichheit herrschen, so entscheidet das Los.
  • Durch einen Sponsor von Würth zur Verfügung gestellte Preise werden ebenfalls durch Würth ausgelobt und verlost. Würth garantiert nur die Preise, die von Würth selbst ausgelobt wurden und leistet keinen Ersatz für anderweitig ausgelobte Preise. Welcher Preis von wem ausgelobt wurde, ist jeweils bei der Darstellung des Preises zu erkennen.
  • Die Gewinner der von Würth ausgelobten Preise werden von Würth schriftlich per E-Mail benachrichtigt und auf der Webseite https://tippspiel.wuerth.de mit Benutzername und Tippspiel-Kennung bekannt gegeben. Mit dieser Form der Bekanntgabe erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden. Sind aufgrund der Art des Preises zusätzliche, nicht im Tippspiel abgefragte, Kontaktdaten notwendig (z.B. die Adresse für den Versand) , werden diese ebenfalls schriftlich per E-Mail vom Nutzer abgefragt. Werden die notwendigen Kontaktdaten vom Gewinner nicht innerhalb vier Wochen geliefert, so steht das Erlöschen des Gewinnanspruchs im Ermessen von Würth. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner ermittelt oder der Preis wohltätigen Zwecken zugeführt.
  • Die Gewinner haben keinen Anspruch auf Änderung oder Ergänzung des jeweiligen Gewinns. Folgekosten, die durch den jeweiligen Gewinn ausgelöst werden, haben die Gewinner selbst zu tragen. Ein Umtausch des erhaltenen Preises ist ausgeschlossen.
  • Würth behält sich vor, einen Preis durch einen äquivalenten und gleichwertigen oder einen mit dem Gewinner ausgehandelten anderen Preis zu ersetzen, falls der ausgelobte Preis vergriffen oder anderweitig nicht beziehbar sein sollte. Die abgebildeten Preise auf den Werbemitteln können sich also ändern.
  • Bei von Sponsoren ausgelobten Preisen entfällt der Anspruch des Gewinners auf den Preis, soweit der Sponsor den Preis nicht bereitstellt, insbesondere Zahlungsunfähigkeit und/oder Insolvenz.
  • Ein Anspruch auf Barauszahlungen eines Preises besteht seitens des Gewinners nicht.
  • Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.
  • Haftung
  • Würth haftet für keinerlei Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen bei der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Tippspiels, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Malware, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Tippspiel entstehen können, es sei denn, dass diese Schäden von Würth vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden.
  • Würth übernimmt keine Verantwortung für einen zeitweiligen oder endgültigen Abbruch des Tippspiels aus technischen oder anderen Gründen. Auf eine erforderliche oder gewünschte Änderung der Tippspiel-Software besteht kein Anspruch.
  • Sonstiges
  • Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  • Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
  • Würth behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung zu ändern.
  • Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An ihrer Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.